结果:找到"4G物联网 开发板",相关内容1000条
  • 动手设计了一个4G物联网开发板,国产立创EDA专业版感觉很棒
  • 记录生活感想:国产立创EDA专业版感觉很棒!最近几天学习使用了立创EDA的专业版PCB设计软件,然后动手设计了一个4G物联网开发板。使用体验还是蛮不错的,软件是永久免费,这个是国产立创EDA值得点赞的优点。对于从事电子开发的创业年轻人来说是一个非常好的福利,无需支付额外的授权使用费用,节约了创业成本。第一点:软件安装包小,安装起来很简单。软件界面全中文版本,让国人阅读、查找、使用很方便,降低了入门学习掌握PCB设计软件的门槛,无需翻译英文。这一点我是深有体会,当初入门学电子的时候,学的是99se和AD,花了很长时间学习去安装以及熟悉工具界面,安装还得下载破解版,安装包也是很大。软件界面又是英...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G 发帖人:ljfceo 发帖时间:2022-11-05 12:27:00
  • 启明云端分享|关于sigmastarSSD201/SSD202D核心板在使用中需要注意的问题
  • 启明云端出产的核心板已经具备自动从SD卡升级功能和自动烧录MAC地址功能。其中SD卡自动升级功能对应使用make_sd_upgrade_sigmastar.sh脚本生成的固件,自动烧录MAC地址对应使用我们提供的make_mac工具制作的mac数据。您只需要将升级固件和mac数据存放到SD卡中,把SD卡装在主板上并给主板上电,一切工作将会自动执行。听起来这些工作是非常便捷的,但是,需要您做一些前期工作。当然,这些前期工作并不复杂,下面我将引导您完成这些工作。1.把burn_mac.tar解压后,得到boot、make_mac和project三个文件夹;2.把boot目录下的文件,对应路径覆盖...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 核心 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-12 11:32:00
  • 通信模组的通信线路设计
  • 通信模组的通信线路设计通信线路是数据交换的保证,2G模组一般为串口通信,3G,4G一般为USB通信。串口通信时,也要注意串口线尽量做好保护,并尽量做到对称,串口线内部不要穿插其他走线,保证数据传输的正确性。USB通信时,注意阻抗匹配,差分走线90欧,并保持等长,误差不超过10mil,与电源线等容易干扰的信号线做好隔离。下面以奇迹物联的AM400E产品为例,详细介绍具体设计方法。AM400E模块奇迹物联推出的一款LTE工业级无线通信模块,支持LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、GSM通信。AM400E模块可以提供2组UART接口,其中一组支持硬件流控。最高支持3.6Mbit/s速率,接...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:25:00
  • 关于物联网卡,您想了解的都在这里
  • 关于物联网卡,您想了解的都在这里最近几年,物联网的概念非常火爆,越来越多的应用于我们生活的方方面面。连接物联网和智能硬件联网的重要桥梁,对于物联网相关企业来说非常重要,离不开物联网卡的支持。1.物联卡定义物联卡是电信、移动、联通推出的外观与我们使用的SIM一样,但是网络以及其他参数有别于SIM卡的,专门为物联网设计的专属号段的流量卡。2G/3G/4G/NB模式的物联卡,在技术上来说,与我们手机卡的接入模式没有任何差别。但是手机套餐资费非常不符合物联网的使用场景,为了适应物联网的需求,运营商限制物联卡的语音功能,并配套非常优惠的流量套餐,便于机器设备传输数据。从2016年开始,物联网上升为国家...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:21:00
  • GPS与GPRS的区别于联系
  • GPS与GPRS的区别于联系GPS与GPRS仅仅一字之差,使得很多人总是将两者搞混。尤其是刚刚接触GPS的朋友,总是会问:它和GPRS有什么区别和联系呢?那么,首先先让我们明确这两者的确切定义.何为GPS?GPS的英文全称为GlobalPositionSystem,通过简单的翻译之后我们便得到了:“全球卫星定位系统”这样的结果。从20世纪50年代后期开始,美国人用了30年,花了300多亿美金,建造了如此一个辉煌庞大的系统,可以说是航天史上辉煌的一笔。初建GPS全球定位系统的灵感诞生于子午线仪卫星导航系统,而子午线仪卫星导航系统无法显示定点高程、定位精度与定位时间不如人意的缺点促使了GPS的诞...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:19:00
  • NB-IoT标准演进R13-R14
  • NB-IoT标准演进R13-R142019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-I...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:12:00
  • LTECat1-物联网时代的新宠
  • LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
  • 4G物联网连接主力---LTECat1
  • 现在5G备受关注,不过在未来几年中4G还会承担蜂窝物联网连接很大的一个份额,也是运营商蜂窝物联网收入的主要来源。其中LTECat1是介于高速LTE类别及低速物联网之间的一种IoT指定类别,LTECat1是一个值得关注的分支。从目前蜂窝物联网发展的态势看,LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。根据3GPP相关标准规范,UEcategory是一系列的在上行/下行中可变的无线性能参数的集合,包含了很多的无线特性,其中最重要的一个就是用户设备支持的速率。各种“UECategory”和支持速率的对应关系如下表中所示:一般来说,基站和用户终端之间通过UECategory各种参数来确定终端的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G模组 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:11:00
  • 无线测试资料-测无线模块
  • 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: